English | 日本語
1 Reply Latest reply: Jan 11, 2013 2:38 PM by adiadmin RSS

关于运放的输入保护

shane 初学者
Currently Being Moderated

信号输入为正弦,但供电为0-+4V左右所有需要添加一个2V的直流偏置。
由于信号可能会出现远大于电源的幅度,所以想用二极管做输入保护,如图,这样可以吗?
这种反相输入信号保护和正向信号输入保护电路的不同的原因是为什么呢?

  • Re: 关于运放的输入保护
    adiadmin 进阶者
    Currently Being Moderated

    其实您所说的这两种输入保护都是常用的,但是各有优缺点:对于同向端和反向端接二极管,好处在于寄生的电容和漏电流是常数,另外输入信号被钳位在+/-0.7之间,会有利于大信号向小信号模式的转换时间,但是对于ESD事件的保护不是那么直接;对于在信号端和VDD以及VSS之间加二极管保护,漏电流和寄生电容不是常数,非线性会增加,不适合高精度的应用。介于您的情况,请考虑使用ADI的ADA4091,这款芯片本身在芯片内部集成了很好的过压保护功能,外部不需要再加过压保护器件。

More Like This

  • Retrieving data ...

Legend

  • Correct Answers - 4 points
  • Helpful Answers - 2 points