略過瀏覽
登入 以關注、分享及參與這個 community。

最近活動

EmmaChen
锁相环和压控振荡器的基本原理,了解多少? 环路滤波器配置、相位噪声、锁定时间、杂散……,都清楚吗? 最先进的PLL操作系统了解么? 如何优化PLL操作系统? ……   针对以上问题,建议您观看ADI在线研讨会【ADI公司PLL产品系列的最新发展】http://webinar.eccn.com/details/2018041110002122.html     此次在线研讨会的PPT请见附件,供大家学习or参考。
在线研讨会
EmmaChen
为了满足移动用户对容量增加的需求,相比传统的微波回程无线架构,新兴的E频段市场需要更宽的宽带能力。随着容量增加,在不远的将来需要2GHz E频段系统。问题来了如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用呢? ADI举办的在线研讨会 【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用 为您介绍了当前E频段点对点系统的需求,今天我们主要为大家分享下研讨会中讲到的“微波回程”。   用于蜂窝网络的微波回传 业界对更高容量的需求日益增加,增长率呈指数式,网络系统的快速部署对保持市场竞争力和满足行业需求至关重要。 因此,由于部署时间计划的限制,光纤或铜缆往往不可行。 下图形显示了微波系统的不同网络设计,它们用于将数据回传到主聚合基站。 对于超过10… (顯示更多)
在线研讨会
EmmaChen
随着对更高效率和更高功率密度解决方案的需求增加,隔离式栅极驱动器的时序要求也随之提高。   ADI在线研讨会【如何测量栅极驱动波形】阐述了关键的时序要求,如传播延迟和驱动强度,并展示应用中的指标测量方法。具体如下: 栅极驱动器重要指标、探针的选择和使用 如何测量各个栅极驱动电压, 如何测量栅极电流 如何量化栅极驱动器内的时序指标 如何进行噪声鲁棒性测量   观看此次会议的回放,请点击:http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/351   此次在线研讨会的PPT请见附件,共大家学习or参考。
在线研讨会
EmmaChen
高度可靠、智能和互连传感器的可用性推动工业效率迈上新台阶。在许多情况下,不断提高这些传感器节点的自动化和移动化程度有许多好处,因此传感器节点的精密运动跟踪对应用成功来说至关重要。新一代工业传感器尺寸更小、性价比更高,支持厘米级定位精度;实现运动物联网(IoMT)。   在线研讨会《惯性传感器助力运动物联网》,讨论了工业中许多现有和新兴应用与运动的相关性。具体说来,就是在哪些场合性能很重要以及如何实现。     欲看研讨会的回放请点击:http://webinar.elecfans.com/381.html   此次在线研讨会的PPT请见附件,供大家学习or参考。    
在线研讨会
EmmaChen
建立起规范标准的无人系统市场已做好高速发展的准备,旨在实现更长的航行时间、视线外操作、更高的自主性和高级有效载荷;电子解决方案必须满足更高的标准要求并降低诉讼风险。   ADI在线研讨会【无人系统技术电子解决方案的进步】探讨了无人系统市场的发展、现状,以及解决方案面临的四个方面的挑战: 障碍物检测/映射 空对地/空对空通信 导航和稳定性 电源/推进   欲看研讨会的回放请点击:http://webinar.elecfans.com/373.html   此次在线研讨会的PPT请见附件,供大家学习or参考。  
在线研讨会
EmmaChen
小型蜂窝和大规模MIMO基站的演变对无线电功耗、尺寸和成本提出了更高要求。凭借对市场机遇和技术痛点的深刻理解,ADI工程师预见到了4G小型蜂窝和预5G大规模MIMO无线通信面临的功耗调节问题,并创建了以下解决方案:AD9375——世界首款集成数字预失真(DPD)的宽带RF收发器。   AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器 (Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。想深入了解这款世界首个集成数字预失真(DPD)的宽带RF收发器吗?观看我们的在线研讨会吧,让你认识一个超级有“芯”力量的AD9375!  …
在线研讨会
EmmaChen
在pA及以下电流时是否需要进行超高灵敏度测量?这比您想像的更难,但ADI用于静电计级测量的高精度信号链可使用新的参考平台达到此目的。   今天为大家分享的是在线研讨会【计数电子:进行超高灵敏度飞安测量】,探讨了需要进行亚皮安测量的应用并讨论与实施低泄漏、高精度信号路径相关的设计挑战。   欲看研讨会的回放请点击:http://www.eet-china.com/webinar/ADI_20171213   此次在线研讨会的PPT请见附件,供大家学习or参考。
在线研讨会