AD8332_过载

wangmigooo 在 2013-3-19 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

你好!有一个关于AD8332的问题需要您帮助。附件是原理图。

 

下面是几个波形。AD8332的增益是40dB。

波形C是AD8332 LNA的输入,它是一个1MHz负脉冲,幅度为-750mV;波形B是AD8332的输出。客户不清楚为什么AD8332的输出会失真。我认为-750mV幅度超过了AD8332的输入范围+-275mV。

希望您能提供一些意见。

附件

    結果