ad5421_两个器件共享一个SPI

wangmigooo 在 2013-3-19 建立的文件最後由wangmigooo在2013-3-19修改
版本 2顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

客户使用2片AD5421并希望它们共享同一SPI总线,因而将两个SDI连在一起,并将两个SDO连在一起。

客户可以正确写入这两个AD5421,但读取时遇到一些问题。详细测试方法如下所述。

我查阅了数据手册有关AD5421 SPI接口的内容,它没有“CS”引脚来使能/禁用SPI。因此,我无法确定SYNC引脚能否用作“CS”来禁用未使用的器件。如果不能,是否意味着两个AD5421无法共享同一SPI总线?

附件

    結果