AD8553_双电源应用

wangmigooo 在 2013-3-26 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

一位客户有一个关于AD8553电源的问题。

引脚配置如下:

图1

引脚8为GND。AD8553采用单电源供电:1.8V至5.5V。

但在第14页的图32中,

图2

显示AD8553可以在双电源下工作?请您澄清AD8553是否可以采用双电源供电?

双电源范围是多少?-2.5V至+2.5V?

結果