AD652_SVFC输出频率

wangmigooo 在 2013-3-20 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

客户刚提出了一个关于使用AD652的问题。他们发现,输出频率不稳定,积分器输出像一个锯齿波。我查看了数据手册中提到的VFC功能。锯齿波似乎无法避免,输出频率偶尔会发生变化(一个时钟周期),除非输入电流(电压)可以被基准电流(电压)整除,并且输出频率是从时钟精确产生。

 

 

因此,令我们困惑的是,如果无法精确实现电荷平衡,输出频率是否会不稳定?换言之,此SVFC器件是否只能用于稳定的时钟分频器;当输入电压或电流连续改变时,是否无法实现连续的频率变化。还有,如何定义这种情况下的线性度。

附件

    結果