AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围

wangmigooo 在 2013-3-20 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

关于AD2S1200,我有两个问题:

1. 如果旋变器需要10Vpp EXC电压,我们可以放大AD2S1200的EXC输出。但旋变器的输出(SIN和COS输入)将是5Vpp,5Vpp超出了Sin、Cos输入的范围。如果我们将5V信号衰减到3.6V,是否可行?

 

 

2. 如果旋变器需要3kHz EXC频率,是否可以利用外部分频器对12 kHz频率进行分频,从而获得3kHz频率?另外,对于这些问题,我认为可以使用AD2S1210,因为AD2S1210的EXC频率可以是2kHz~20kHz。

附件

    結果