AD2S80_SC1 SC2输入电压

wangmigooo 在 2013-3-20 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

目前,我遇到一个关于AD2S80A的问题,需要你的帮助。

AD2S80A具有可调分辨率,由SC1和SC2引脚选择,对吧?但一位客户说,当他使用AD2S80A时,分辨率为固定值10位,无论如何设置SC1和SC2。

他的电路根据数据手册图8而设计,R4和R6使用正确的值。问题是分辨率无法更改。

能否提供一些建议,非常感谢!

附件

    結果