ADuM3470_热减额

wangmigooo 在 2013-3-29 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

我对数据手册上iCoupler产品的“热减额曲线”有些疑问。

在3470的数据手册上,Y轴为0~1.25mA(数据手册图3)。 But on the datasheet of 1400, the Y-axis is 0~300mA (Figure 4).这两个曲线令我困惑,恳请澄清其意义。

結果