电容式传感器AD714X常见问题解答

wangmigooo 在 2014-2-24 建立的文件最後由wangmigooo在2014-4-25修改
版本 3顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

1. 传感器走线与AD7147之间的距离最长为多少
答:
传感器走线与AD7147 CIN输入引脚之间的最远距离为50 cmAD7147可放置在与传感器不同的PCB但前提是采用交流屏蔽为传感器走线周围提供屏蔽。

 

2. 使用一个AD7147器件时可以部署多少个传感器
答:可以用一个AD7147器件实现的传感器数量取决于所需传感器的类型。 AD7147具有13CIN输入,并提供12个基于时间的转换级。 下表显示每种传感器所需的输入引脚数和转换级数。 任意数量的传感器都可以进行组合,只要所需的输入总数不超过13,且所需的转换级数的总数不超过12即可。

传感器类型

CIN输入数

转换级数

按钮

1

10.5

键盘

每行1个,每列1

每行1个,每列1

滚动条

2

2

滚轮

8

8

 

3.    可以同时激活连接AD7147的所有传感器吗
答:
AD7147以轮询方式测量所有与其相连的传感器。 所有传感器均可在36 ms内测量。在实际使用中这样可让AD7147检测传感器是否同时激活因为最终用户不大可能在36 ms内激活/取消激活一个传感器。

 

4.    AD714x传感器能否在戴手套的情况下工作
答:
某些手套接触传感器时它能进行感测但另一些不行。这取决于手套的厚度。 ADI公司测试了2 mm厚度的手套结果传感器能工作。

 

5.   AD714x能否在潮湿环境下工作
答:
与任何电容传感器应用相似该传感器的性能会受到水分或潮湿的影响。 AD7147内部环境算法可自动跟踪并校正湿度条件。 传感器上有水滴包括水分达到饱和状态将不会导致激活失败。 建议进行测试以保证传感器性能满足目标应用的要求。

 

6.  AD714x工作电压范围是多少
答:
VCC = 2.6V3.6V
VDRIVE = 1.65V
3.6V

 

7. AD714x有没有中断功能
答:有。AD714x的中断可配置为在每次CDC转换周期结束时置位,也可配置为仅在用户接触传感器时置位。

 

8传感器PCB与覆盖材料之间可以有空隙吗?

答:传感器PCB与产品覆盖材料或外壳之间不要留有空隙。若存在空隙,延伸到覆盖材料上方的电场减少,并消散在空气中。这些因素会导致传感器响应速率下降。此外,覆盖材料也可能在接触时弯曲,用户对电场的干扰可能增多或减少。结果导致传感器出现非线性响应。这两种效应相结合,会导致传感器出现不可预测的响应。建议用3M双面胶带或类似物质将传感器PCB板粘到覆盖塑料上。

 

9.  什么时候应该使用交流屏蔽?

答:用来替代PCB板上传感器周围的接地层。当IC与传感器处于不同PCB时,要屏蔽传感器进出走线,应在全部传感器走线的周围、上方和下方使用交流屏蔽。

 

10.  2层还是4PCB

答:在因空间不足而无法在传感器有效区域以外从AD7147到传感器布设走线时,应选择4PCB设计。传感器和传感器走线正下方不得布设任何走线。如果PCB上的空间能容下AD7147进出走线而不干扰传感器走线,则可使用2PCB板。

 

11.  传感器周围需要设立禁区吗?

答:是的。对于接地金属,禁区为0.2 mm。对于浮动金属,禁区为5 cm。距离传感器不足5 cm的浮动金属应接地。

 

12.  当把一根手指放在两个传感器按钮上时,会发生什么?

答:如果这两个按钮相邻,而且从未想过要同时激活,则可以差分方式配置AD7147 CDC转换器级,以消除用户同时接触两个按钮所造成的影响。另外,AD7147可以配置为同时激活这两个传感器触点。

 

13.  当手指大小不同的用户接触传感器时,会发生什么?

答:AD7147内置逻辑含有一种自适应阈值算法,能够自动适应用户手指大小,并相应调整阈值水平。

 

14.  能把导电材料直接放在传感器上方吗?

答:导电材料会干扰AD7147产生的电场,因此,不建议把导电材料直接放在传感器上方。

 

15.  近程检测的有效距离是到离传感器多远?

答:近程检测的最大有效距离是到离传感器表面20mm,具体取决于传感器的大小。可以用AD714x评估板来实验近程检测。

 

16.  是否需要进行上电配置吗?

答:是的,AD7147 BANK 2连接设置寄存器和部分BANK 1设置寄存器需要在启动时进行配置。

 

17.  能实现自动校准吗?

答:能,AD714x内置逻辑含有两个校准算法,用于校正因环境条件(如温度、湿度)造成的漂移误差。

 

18.  IC温度范围是多少?

答:AD714x的额定温度范围为-40°C+85°C

 

19.  我需要注意ESD吗?

答:AD714x ESD人体模型的额定值为2.5kVAD714x传感器在接触和非接触条件下,经受过最高15kV ESD空气放电测试,从未失败。注意:在开发过程中需要仔细考虑ESD事件,以防止ESD放电直接耦合到AD714x传感器板电路中。

 

20.  按钮需要软件吗?

答:是的。需要几行代码,以确保在发生错误时,比如在上电时,能够重新校准器件。示例C代码在网上有提供。

 

21.  ADI提供滑块和滚轮的开源C代码吗?

答:是的,只要客户签署AD714x软件许可协议,这些代码均免费提供,且不收取使用费。

 

22.  滑块的代码需要多少空间?

答:一般为:4990字节的程序存储器,254字节的RAM

 

23.  滚轮的代码需要多少空间?

答:一般为:11k的代码存储器,667字节的数据存储器

 

24.  可以将其他元件与传感器放在同一PCB上吗?

答:可以,其他元件(如LED、连接器、其他I.C.)可以与传感器放在同一传感器PCB板上。元件应放在PCB板的背面,以确保传感器上方无空隙。

1 人發現這個非常有用

附件

    結果