ADN8830控制TEC的使用问题

weijuntao 在 2015-4-27 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

捕获.JPG

以上是我的原理图。有以下几个问题。

125~27脚这样接没有问题吧。我看网上有很多人2627脚这样接,但是25脚不接地,我觉得那样是不行的吧。

     25脚接地后,23457等等好多脚的电压在0.几V左右,不接地2V左右

2、我的7脚参考电压总是达不到2.5V

3、测14脚电压时会不断下降到一个比较小的值。从1点几V开始降。很不稳定。而且降得很厉害。

42脚和4脚的电压差比较稳定,但偶尔也会出现大的偏差,但是12脚的电压值并不等于这个电压差*20+1.5V这个关系的。12脚电压偏小。31脚电压也不满足20*电压差+1.5的关系。

5、我测的28~32脚的电压基本都是0~0.05V左右。很不正常。

6TEC两端电压差总是0。两个脚的电压相等,一般为4.8V左右。

7、N1低电平。N2、P1,P2都为高电平。

8、14脚接地后,并没有实质的改变,各个地线之间有电势差了,TEC两端也有0.2V左右的电势差。

以上是我做的板子的现象,究竟会有哪些原因导致这些问题呢?该怎样解决呢?求回复

附件

    結果