ADC/DAC设计经典问答

ADIForum 員工 在 2015-12-12 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

1. 什么是小信号带宽SSBW)?
小信号带宽(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值输入信号及特定的频率下,它的输出幅值比低频时的输出幅值下降指定值时,该特定频率为小信号带宽。


2. 什么是共模电压(VCM)?
共模电压(Common Mode Voltage (VCM ))是差动输入的两个引脚上相同的直流输入电压。


3. 什么是MSB(最高有效位)?
MSB(最高有效位(Most Significant Bit)),是具有最大的值或权重的位。它的值是满量程的一半。


4. 什么是采样(孔径)延时?
采样(孔径)延时(Sampling (Aperture) Delay)是时钟输入的后边缘到采样开关打开所需的时间。采样/保持电路有效地停止输入信号捕获,并进入“保持”模式,确定时钟延时后的采样。


5. 什么是满量程(FS)输入范围?
满量程输入范围(Full Scale Input Range),是指模数转换器上数字化的输入电压的输入范围,既不低于这个范围也不超过这个范围。 比如 V REF + = 3.5V VREF - = 1.5V, FS = (VREF + )-(VREF - ) = 2.0V

 

6. 什么是时钟占空比?
时钟占空比(Clock Duty Cycle)是时钟波形高电平时间和一个时钟周期总时间的比值。


7. 什么是位的有效数(ENOB ,或有效位)?
位的有效数(ENOB ,或有效位)(Effective Number of Bits (ENOB, Effective Bits))是信噪比和失真的比率,或SINAD的另一种表达方法。 ENOB定义为(SINAD -1.76)/ 6.02,这个位数(ENOB)表示转换器是与理想的模数转换器等效。


8. 什么是增益误差?
增益误差是在第一个代码和最后一个代码发生转换时,实际输人电压与理想输人电压之差。即,这个差值是:满量程 - 2 LSB


9. 许多模数转换器在数据手册中提供的应用,在Va, Vd Vref引脚上出现了三个电容。这三个电容器都是必须的吗?根据特定器件和电路板的布局,一个或两个电容可能就足够了。较大的电容,通常是510?F的,提供了低阻抗大容量存储,在转换期间保证了电压的稳定性。较小值的电容器吸收较高频率的噪音尖峰。如果印制电路板具有非常好的布局用于低噪声工作,而且不包含一个微控制器或其他的嘈杂的数字逻辑,可能需要更少的电容器。但是为使ADC工作电平精度获得保证,一般情况下最好是遵循数据手册的推荐


10. 什么是零误差?
ADC双级输出的零误差是理论的输入电压(典型的是中心值加1/2LSB)和实际输入电压之间的差异,这个实际输入电压引起了输出从01的转换。


11. 什么是输出保持时间?
输出保持时间是指在输入时钟边缘后输出有效数据的时间长度。


12. 什么是分辨率?
分辨率是模拟增量,相当于1 LSB转换器代码的变化。分辨率也被定义为转换器位数(n)的个数。数字代码的个数等于2^n,其中“n是位的个数。举一个例子,一个12位转换器模拟信号和2 ^ 12 = 4096数字编码的映射关系。12位模数转换器的分辨率,是输入电压的满量程除以2^12,或4096,不会引起输出代码超出范围。


13. 什么是微分相位误差?
微分相位误差(Differential Phase Error)是指,小信号正弦波在两个不同的直流(DC)输入电平重构下,输出相位的差。


14. 什么是模/数转换器的动态指标?
/数转换器的动态指标(Dynamic Specifications)涉及到那些交流AC)输入信号。这些包括信/噪比(SNRSINAD(信号噪声+失真),ENOB(有效位数),THD(总谐波失真),IMD(互调失真)FPBW(全功率带宽)SSBW(小信号带宽)。


15. 什么是互调失真(IMD)?
互调失真(Intermodulation Distortion),是指没有出现在输入端,作为两个正弦曲线的频率同时作用于模数转换器的输入,而形成的额外的频谱成分。它被定义为在互调积中的能量和原始频率中的总能量比值。互调失真(IMD)通常用分贝(dB)来表示。


16. 什么是增益温度系数(满量程温度系数)?
增益温度系数(满量程温度系数)是指增益误差变化量和温度变化量的比值。通常用每百万分之/ 摄氏度(ppm/°C)表示


17. 什么是总谐波失真(THD)
总谐波失真(THD),用dBdBc表示,是指总的谐波电平和输入信号的倍频出现在输出的电平。总谐波失真(THD)计算方法如下: THD=sqrt[ ( f2xf2 + f3xf3 + f4xf4 + f5xf5 + f6xf6 + f7xf7 + f8xf8 + f9xf9 + f10xf10) / (f1xf1) ] f1是输入信号的基频,f2 f109个谐波频率是基频的倍频。


18. 什么是零刻度偏移误差?
单极输出模数转换器的零刻度偏移误差是指理想的输入电压(1/2 LSB) 和实际输入电压之间的差,引起输出代码由0到输出代码1的转换。


19. 什么是全功率带宽(FPBW)
全功率带宽(FPBW)是指满量程输入在重构的输出基频下降到3分贝时低于其低频值的频率。


20. 什么LSB(最低有效位)?
LSB(最低有效位),是指所有位中最小的值或权值。这个值是m*VREF/2 n,其中:“ m 为主,是基准量程因子(这是最常见的单位),其中“n是模数转换器的分辨率。


21. 怎样才能消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量?
超调量和/或欠调量,是由高速信号边缘和不匹配信号终端混合引起的。增加一个47100Ω电阻串联到输入,电阻要尽可能的靠近时钟源。目的是为了和时钟线上的信号阻抗匹配,输电线路也应该这样考虑。串联的终端用一个小的附加电源,为减少摆动效应通常是足够了。


22. 什么是输出延时?
输出延时是指输入时钟的后边缘到数据更新出现在输出引脚的延迟时间。


23. 什么是孔径抖动?
孔径抖动是指采样值间孔径延时的变化。孔径抖动作为输入噪声出现。


24. 什么是信号噪声及失真比(S/(N+D) SINAD)
信号噪声及失真比(S/(N+D) SINAD),用分贝表示(dB),出现在输出的输入信号的有效值和所有其他光谱成分的有效值的比值,频谱成分包括低于时钟频率一半频谱的谐波,但不包括直流。


25. 什么是满量程阶跃响应?
满量程阶跃响应,定义为VINVREF-变化到VREF+,或从VREF+变化到 VREF-,为转换器设定足够的恢复,并满足其额定精度的转换所需的时间。


26. 什么是通道延时(潜伏期)?
通道延时(潜伏期),是指转换启动到转换的数据出现在输出驱动级时之间的时钟周期的数量。数据对于任何给定的采样是可利用通道延时加上输出延迟后进行采样。每隔一个时钟周期,可得到新的数据,但数据落后于通道延时加上输出延时。
27. 什么是模拟 /数字转换器的静态指标?
静态指标是关于模数转换器的直流(DC )信号输入的指标。这些包括增益误差,偏移误差,以及微分与积分线性误差。


28. 什么是总不可调整误差(TUE)?
总不可调整误差(Total Unadjusted Error(TUE)),是指理想的情况下数字代码的中心和输入电压范围相关的电压的最大偏差。总未调整误差包括偏移误差,增益误差,以及微分与积分非线性误差。


29. 什么是满量程误差?
满量程误差,是最后代码的转换离理想的1 1/2 LSB 以下VREF +到多大范围的测量,并定义为:VFSE =Vmax + 1.5 LSB - VREF + ,其中Vmax是转换为最大代码时的电压,可以用伏特表示,最低有效位或满量程范围的百分数。


30. 什么是孔径(Aperture)延时?
光圈延时: 请看采样(Aperture)延时。


31. 什么是微分非线性(DNL)?
微分非线性(DNL)是衡量1 LSB的理想步长最大偏差。 DNL常见的测量是基于带斜波的额定时钟频率的输入。


32. 什么是超过额定值的恢复时间?
超过额定值的恢复时间是指规定VIN从一个指定的正常输入范围外的电压到正常输入范围内的电压,并带有其转换额定精度转换器所需要的转换时间。


33. 什么是最低偏移?
最低偏移是指刚好引起输出代码转换为首代码的输入电压和负基准参考电压之差。最低偏移定义为EOB=VZT-VRB,其中,VZT是使首代码转换的输入电压,VRB是负的基准参考电压。注意,这和正常的最低偏移误差是有区别的。


34. 什么是量化误差?
量化误差是指在所有的模/数转换器中固有的误差。即使是一个“理想”转换器因只有有限的分辨率,在两个相邻的输出码之间的任何模拟电压,导致在输出的代码是不精确的,最高达1/2 LSB。这就是量化误差。


35. 什么是无杂散信号动态范围(SFDR)
无杂散信号动态范围(SFDR)是一个差值,用分贝(dB)表示,是指在输出的输入信号有效值和最大杂散信号的差,其中杂散信号是指没有出现在输入端的频谱,却出现在输出中的任何信号。


36. 什么是比例运放?
比例运放使用基准参考电压是用于模数转换器(ADC)驱动信号源,就是信号源输出和独立的基准参考电压的比例。当驱动电压也被用来作为模数转换器的基准参考电压的一个来源时,模数转换器输出代码是信号源输出和基准参考电压的比例的一个函数,为了限制基准参考电压范围,模数转换器输出代码独立于基准参考电压的值。


37. 什么是最高偏移?
最高偏移是指正的参考电压和刚好引起输出代码转换到满量程的输入电压之间的差,定义为 EOT = VFT - VREF+,其中,VFT是满量程转换的输入电压,VREF+是正的参考电压。注意,这和满量程误差或满量程增益误差是有区别的。


38. 什么是差分增益误差?
差分增益误差(Differential Gain Error ),是指定的小信号,高频正弦波输入向两个不同的直流电平输入的输出振幅之间差的百分比。

2 人發現這個非常有用

附件

    結果