【在线研讨会回顾】具有业界最低功耗的加速度计ADXL362的应用领域

ADIForum 員工 在 2016-1-22 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

ADL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。

 

ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g及±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。

 

应用

• 助听器

• 家庭护理设备

• 运动使能节能开关

• 无线传感器

• 运动使能计量设备

 

在线研讨会【业界最低功耗加速度计ADXL362】介绍了ADI的具有业界最低功耗的加速度计ADXL362,它的应用领域、技术参数以及与它相关的技术支持。

 

观看研讨会视频的,请点击:http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/177

附件

    結果