请教CN-0359时序图

yizongqi 在 2016-3-24 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

工程师:

您好,请教一下CN-0359时序图中的PWM1和PWM2为什么占空比不是50%?

另外一个问题就是:最后信号输出ADC0和ADC1(或者ADC2和ADC3)是不是1个正电压,一个负电压。我们的AD采样系统不支持负电压,是不是需要将负电压转为正电压?

还有一个问题是不管正负电压,最后只要ADC1/ADC3(或者ADC0/ADC2)等于VOUT2/VOUT1。那也就是说最后采样可以采集半个周期的结果就可以了。那半个周期的可以不用采集就可以得到结果了是不是?

 

感谢您在百忙之中支持,谢谢!

附件

    結果