【在线研讨会讲义PPT下载】用于恶劣工业环境中的创新技术——隔离现场总线的通信

EmmaChen 在 2017-4-19 建立的文件最後由EmmaChen在2017-4-20修改
版本 3顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

鉴于IEC 61000高压瞬变(浪涌、ESD、EFT)保护、对常见IEC 61000 传导、辐射和磁场干扰的抗扰度以及常见的安装错误预防,ADI于近期举办了一场在线研讨会,主题为【用于恶劣工业环境中的创新技术—— 隔离现场总线的通信】,主要说明了工业现场总线应用中面临的挑战。

 

 

没有参加此次研讨会的欢迎戳链接,观看回放:http://www.eet-china.com/webinar/ADI_20170419

 

研讨会摘要——

  • 简要说明客户关于现场总线应用的主要关切及其趋势,以及ADI作为隔离现场总线团队计划如何在今年及以后解决这些问题;
  • 讨论在工业应用中了解电磁兼容性的重要性,详细介绍客户面临的关键挑战,包括高压瞬变、电气噪声、无线电发射和绝缘误差;
  • 讨论工业自动化应用中使用新开发的RS485产品的优势,重点关注增强的EMC鲁棒性和动态抗扰度
  • 了解对工业通信端口的EMC标准,以及ADI的新产品如何提供行业领先的鲁棒性。

 

 

附件为此次研讨会的讲义文档,分享之,供大家在学习或参考。

3 人發現這個非常有用

結果