ADF4356鉴相频率谐波杂散

jli 員工 在 2017-4-6 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

您好,请问我在做ADF4356锁相环时发现在PFD谐波处有较强杂散,高达-75dBc,可以看成就是整数边界杂散,但是杂散距离中心频率已经有了15M左右,环路带宽40KHz,请问一下这是什么原因导致的?

举例说明:

鉴相频率50M,输出频率5015M,这个时候在5000M和5030M观察到杂散,约为-75dBc,同时输出信号的参考杂散也较强,约为-82dBc,请问有什么解决办法么?@

 

问题已经翻译发到如下链接,会有产品线工程师回复

 

 

https://ez.analog.com/message/292781

 

谢谢!

 

This document was generated from the following discussion: ADF4356鉴相频率谐波杂散

附件

    結果