wangmigooo

低功耗3轴加速度计ADXL345精华技术问题答疑帖汇总

wangmigooo 在 2014-7-21 建立的討論區

ADXL345使用经验及技巧    

http://ezchina.analog.com/message/12848#12848

 

关于ADXL345应用的疑问   

http://ezchina.analog.com/message/12723#12723

ADXL345快速入门指南

http://ezchina.analog.com/message/13602#13602

 

ADXL345配置成AUTO_SLEEP模式为什么无法进入正常工作。      

http://ezchina.analog.com/message/15626#15626

 

小试牛刀之nios2中采用SPII2C总线操作ADXL345经验总结   

http://ezchina.analog.com/message/14907#14907

能用I2C读取ADXL345连续的几个寄存器吗?

http://ezchina.analog.com/message/13904#13904

 

基于cortex-M3ADXL345的重力感应遥控器的实现       

http://ezchina.analog.com/message/15962#15962

 

ADXL345是否一定要先校准才能使用?    

http://ezchina.analog.com/message/13643#13643

 

ADXL345STM32驱动程序和硬件设计   

http://ezchina.analog.com/message/12171#12171

 

ADXL345加速度值疑问

http://ezchina.analog.com/message/14224#14224

 

ADXL345无法进入中断的问题。

http://ezchina.analog.com/message/14202#14202

 

ADXL345三轴加速度传感器垂直方向1g重力加速度的处理  

http://ezchina.analog.com/message/16535#16535

 

ADXL345加速度值如何检验

http://ezchina.analog.com/message/17618#17618

 

ADXL345测试振动信号的频率范围    

http://ezchina.analog.com/message/14576#14576

結果