已回答假定已回答

ad5421的输出电流问题

fundoing 在 2015-4-22 詢問的問題
最後回覆由fundoing於2015-4-28提供

AD5421作为4~20mA变送器输出接口芯片,5421设计如下图所示,并未使用ADUM360和AD5700。在调试的时候,如果环路电压(FIELD SUPPLY)给24V,(RL500欧)。单片机通过SPI输出给AD5421极大值0XFFFF时,测量RL两端电压大约10V(即ad5421输出是20mA),这个是正常的。但是给AD5421极小值0x0000时,测量RL两端电压为8v左右,这是什么原因?

 

另一方面,当环路电压给12V时,给AD5421极小值0x0000,测量RL两端电压正常,而给极大值0xffff时,测量RL两端电压值不正常

AD5421_application_diagram_example.png

結果