略過瀏覽

新聞

佈告 1 十张百元京东E卡邀你体验全新Analog.com
佈告 2 技术支持团队又来啦,有放大器产品问题的抓住机会哦佈告計數

最熱門與趨勢
EmmaChen
哇哇哇,CAC 团队又来咱们论坛坐堂了   上期 CAC 团队主攻数据转换器类产品问问,本期主攻“放大器”类产品,有放大器产品问题的筒子请准备好问题哦~   坐标:放大器专区 时间:4月23日~4月27日   ADI 公司专注设计高性能和高价值的放大器以及线性产品。西外,ADI还提供了很多在线和可下载工具,可帮助您从我们丰富的精密运算放大器、高速运算放大器、仪表放大器、差分放大器、比较器、基准电压源、其它特殊放大器和特殊线性功能产品组合中快速选择正确的产品。   欲了解ADI放大器产品及更多资源,请点击:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers.html
1

Danni
AD2S1210重新上电后,默认激励频率不为10kHz,而是二十几千赫兹,请问是为什么?
5
最熱門與趨勢
EmmaChen
探针是什么,版主就不赘述啦,今天主要来说说“探针的选择和使用”。   以测量电压为例,主要有两种探针可供选择—— 单端探针,提供的波形通常最干净,但是,接地基准需是示波器的接地基准。大多数情况下,示波器接地。 差分探针,某些信号会需要,尤其是浮空信号。例如高端栅极的栅极驱动波形。   为实现最佳测量,必须缩小测量环路。我们亲切地称这种较小的测量类型为“猪尾”,如图1所示。 图1. “猪尾”引线  
4
最熱門與趨勢
ADIForum
微博网友@ Icey_P问:请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值,阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?   ADI专家回答:ADI 有软件可控的数字电位计(见http://www.analog.com/zh/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html)。但是,数字电位计一般不用在这么低的阻值调节上。   微博链接:http://weibo.com/1897396401/A7UeEekdY
3