所有活動

佈告 1 十张百元京东E卡邀你体验全新Analog.com
佈告 2 技术支持团队又来啦,有放大器产品问题的抓住机会哦佈告計數
趨勢
ADIForum
各位大侠,欢迎进入ADI江湖论坛。你的功力值可以换取礼品啦,快看看吧~   等级:小有成就(100~249分),3选1 ADI笔记本 米家签字笔   等级:登堂入室(250~499分),4选1       U形枕 线缆收纳包 小夜灯 《你好,放大器》     等级:薄有微名(500~999分),4选1       LED护眼灯 U 盘 自拍杆   等级:渐入佳境(1000~1999分),3选1   长方形蓝牙音箱       等级:名动一方(2000~2999分),2选1   手提包 焖烧杯 雨伞     等级:炉火纯青(3000分以上),可申请神秘奖品一份 兑换规则: 1)根据自己的积分选好礼品后,联系版主;… (顯示更多)
论坛激励活动
趨勢
EmmaChen
上一次的网站大合并升级是——   这一次,ADI与Linear网站完全合并啦,喜大普奔~~~   ADI官网史上最大的合并事件,必须要庆贺下哦   来来来,点击网站链接,即刻登陆,有奖体验开始 http://www.analog.com/cn/index.html     活动参与规则(任何一种方式即合格参与): 请告知你发现的变化,截图为证; 请尝试搜搜你关注的任何一款Power By Linear的产品,分享你找到的资料(截图提交或拷贝页面关键部分文字即可);   奖品及评选规则: 活动结束后将在所有合格参与者中抽取互动(别人对你内容的评论以及点赞)最高的10位,赠送价值100元的京东电子E卡一张,其余参与者将有机会获“积极参与将”奖品一份。  … (顯示更多)
论坛社群活动
趨勢
EmmaChen
心心念念的最新中文资料终于来啦,大家久等啦~   解决方案: ADI锂离子电池测试设备解决方案 http://h.analog.com/CN-APM-LBTff?ADICID=SOME_CN_P78421   应用笔记: 手动选择频段以缩短PLL锁定时间 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1390_cn.pdf 用于ADF7023和ADF7023-J的AES加密与解密 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1394_cn.pdf… (顯示更多)
资源库
處於上升趨勢的人員
趨勢
EmmaChen
最近版主整理了咱们论坛的后台的各项数据,整理了一大份“精华汇总”,看上哪个自行拿走吧!除了这份“大精华”外,我们还准备了超级实用的奖品哦~只要参与互动,就用机会拿到   活动规则: 阅读本篇中的精华内容—— 1、说说您最喜欢的一个类型或某篇内容,如果可以请为它点赞 2、如果哪篇对您有过帮助,分享它帮您解决了什么问题 3、论坛后续资料的分享,您希望是哪方面的内容?可以从应用、产品、参考、学习等角度进行分享 4、凡是参与活动跟帖评论、点赞的,都有机会抽取 USB 插座。     活动时间:即日~ 2月28日   奖品展示:ADI 2018专属定制  … (顯示更多)
资源库
趨勢
hai235
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?  
数据转换器专区
最重要
yanmin
        大家好,本人最近在调试AD9371,遇到棘手问题:AD9371的TX_QEC_INIT项始终过不去,其他项都能顺利矫正通过,求各位大神帮助,谢谢!!!
最重要
vv3g
手册的此处文字描述,这个“11%”,请问是如何计算的呢?谢谢! 附上文档的连接:http://www.analog.com/cn/products/power-management/battery-management/coulomb-counter/ltc4150.html?Domain=www.linear.com…
Power By Linear
最重要
王慧良
如题,AD8306应用限幅输出端口LMHI、LMLO,当输入信号较小或者无输入信号时,存在自激振荡现象,输出端存在500M左右的正弦信号;当将输入端短接同样会有这个现象。当输入信号较大时,不会出现震荡现象,可以正常放大信号,请教这个问题,谢谢!!(内部原理图如下:)
放大器专区