所有活動

佈告 1 ADI中文技术论坛,沉淀一年的干货送你啦!
佈告 2 分享你与ADI的故事,赢好礼佈告計數
njluyong
需求:要求温度传感器在175度高温下正常工作,精度要求1度,但分辨力要求0.01度,传输距离可达到3km。 想法1:传感器采用测温石英,好处是输出频率量,容易远距离传输。 想法2:传感器采用铂电阻,好处是通用性好,缺点是输出信号如何远距离传输。 想法3:采用ADI的汽车温度传感器,ADT7312,它接口SPI,需要接MCU等,同时要考虑MCU、存储等模块都要支持高温,难度太大。 想法4:远距离供电也是个问题?   想法n:听说光纤传感器无所不能,也不知怎么应用?   问:大家有没好的思路呢?
放大器专区
Jornph
贵司的技术支持您好,我们公司在用贵司的ADXL362作为运动检测传感,现在出现一些技术上的问题还无法解决,想请教一下。      现在期望实现的功能是通过初始化传感器,芯片能检测运动状态,输出运动中断通知主控芯片。   但是在运行过程中发现一些问题:      就是发现有的时候初始化之后,板子发生运动后,芯片不能输出运动中断,但有的时候是工作正常的。      运动阈值和静止阈值相同 为70 下面是对传感器的配置值 0x27 ACT_INACT_CTL=0x3f( 环路模式,运动和静止检测都使能,均使用相对值检测 ) 0x28 FIFO_CONTROL=0x00(FIFO禁用) 0x29 FIFO_SAMPLES= 0x80(使用默认值) 0x2A INTMAP1=… (顯示更多)
MEMS和传感器专区
社交新聞
最重要
EmmaChen
时光太匆匆,还没来得及跟2017说声再见,2018已经强势进入……   辞旧迎新,总得盘点盘点,回顾回顾。   对于很多产业小伙伴,他们的回顾中一定有ADI——   2月、ADI选择Arrow Electronics作为全球分销渠道战略合作伙伴;   4月,与Renesas Electronics合作开发77/79-GHz汽车RADAR技术;   6月,携手诺基亚贝尔,共同拓展物联网市场;   8月,与Cornucopia Project 、ripe.io一起探索智能农业;   10月,与中移物联网建立战略合作关系,携手推进中国物联网应用; ……   对于论坛的小伙伴,你的回顾中是否也有ADI?   欢迎与我们一起发帖分享2017那些与ADI一起“芯动”的时刻——  … (顯示更多)
论坛社群活动
個人資料更新
最重要
genghualong
想要在0-200V电压下,电流为0-5A的工作环境检测电流,AD8479的DATASHEET上写着 Input Voltage Range   Continuous  ±600 V   Common-Mode and Differential, 10 sec  ±900 V 请问这个continuous 和Common-Mode and Differential代表什么意思,在200V下可以长时间工作吗,10S又意味着什么?
放大器专区
最重要
EmmaChen
建立起规范标准的无人系统市场已做好高速发展的准备,旨在实现更长的航行时间、视线外操作、更高的自主性和高级有效载荷;电子解决方案必须满足更高的标准要求并降低诉讼风险。   ADI在线研讨会【无人系统技术电子解决方案的进步】探讨了无人系统市场的发展、现状,以及解决方案面临的四个方面的挑战: 障碍物检测/映射 空对地/空对空通信 导航和稳定性 电源/推进   欲看研讨会的回放请点击:http://webinar.elecfans.com/373.html   此次在线研讨会的PPT请见附件,供大家学习or参考。  
在线研讨会
最重要
Azarm
我看到在ADXRS450BEYZ陀螺仪上有4个金属凸起(metallization bump)。那么在画封装时,需要在对应的位置上画4个过孔吗?谢谢。
MEMS和传感器专区
最重要
kaisershao
AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因 因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回应。
Design-conference-2013
最重要
EmmaChen
版主窖藏干货,如期而至了。   今天分享的是2017年最受欢迎的video系列。   由 ADI 工程师亲自讲解,深入浅出分析疑难杂症,阐述概念原理,介绍了某些产品等。如此丰厚的内容戳下面链接即可获得啦。   天冷开始备货喽~   top1:ADI设计工具:帮助您克服设计挑战 http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/4875598141001.html 借助ADI设计工具,您将能轻松而准确地找到最适合设计的产品。 这些工具可简化您的设计和产品选型过程,并提供仿真结果以揭示实际性能。ADI的设计工具使用方便,通过针对精度优化的仿真简化您的设计和产品选型过程。   ADI公司的电路设计工具:… (顯示更多)
资源库
最重要
paru222
我使用贵公司的AD8400,出现了击穿我的电路的二极管情况,所以我用示波器测试了AD8400的W1、B1两个引脚,发现了如下图的波形。请问这是什么原因
数据转换器专区
ZHZHAO
进行的是圆周运动,出来的是正确的正玄波,但是数据全部都大于0,不知道为什么,还望大神解释下
MEMS和传感器专区
載入更多項目