已回答假定已回答

关于ADCLK905、ADCLK914无法正常工作的问题

zhang-yx 在 2015-3-23 詢問的問題
最後回覆由zhang-yx於2015-3-31提供

我想通过时钟buffer芯片为AD9957正交调制上变频提供方波参考时钟,我的时钟参考电路是利用ADF4351将10MHz晶振变频到需要的40.8MHz,然后通过ADCLK905对信号整形,作为AD9957的参考时钟输入。

但目前的问题是ADCLK905一直没有整形的作用,如下图。

捕获.JPG

目前只是将前级的信号进行了放大,并没有整形作用。上升下降时间与数据手册上的80ps还差了很远。不知道是什么原因。

我的输出端接是采用的应用手册里面的端接。

捕获.JPG

后级链接的是AD9957.

示波器用的高阻探头,接的AD9957输入端。

結果