已回答假定已回答

关于AD9273的几个问题。

qingfeng4231 在 2015-3-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-24提供

我最近在使用AD9273做超声前端。现遇到几个问题,希望可以得到解答。1、芯片上电后,LO、LOSW偏置电压为1.5V,可是实测发现,LO引脚有2.5V,LOSW引脚为1.5V;2、数据手册上说转换速率为10到50MSPS,可是查阅寄存器设置发现没有改变转换速率的设置,所以想请问是如何改变转换速率的,以及芯片型号后缀的25、40、50MSPS分别代表什么含义?3、再进行SPI编程时,是不是只需要设置值改变的寄存器,那些使用默认值工作的寄存器则不需要做任何设置!

結果