已回答假定已回答

EVAL-CN0235-SDPZ评估板驱动问题

Taofeng1 在 2015-3-25 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-24提供

你好,我买了一块EVAL-CN0235-SDPZ评估板,你们用的是DSP作为主控,

(1)我现在想换STM32系列的作为主控板,不知道能否驱动EVAL-CN0235-SDPZ评估板?你们评估板上都引出了8个输入引脚(包括AD7280A的SPI通信的4个引脚,CNST以及PD,以及AD8280A的ENABLE,TEST引脚),理论上可不可行?你们公司没有对EVAL-CN0235-SDPZ评估板中的芯片写什么保护或是什么的吧?

(2)现在我只有上次你们给我的是驱动AD7280A的程序,但该评估板上还有AD8280,该芯片有两个输入引脚,(使能和测试引脚),我该如何设置?怎么驱动整个EVAL-CN0235-SDPZ评估板, 能否给我该评估板的驱动程序?

(3)驱动AD7280A的程序中,能否给我一个驱动的顺序流程,即先发送什么,后发送什么,先实现什么功能,后实现什么?

結果