已回答假定已回答

请教AD8338使用问题

lifengjz 在 2015-3-27 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-4-1提供

我拟用AD8338处理信号,请问:

1、不用AGC功能,相关引脚VAGC和DETO如何处理?

2、我采用AC耦合,OFST脚如何处理?有何影响?

3、评估版上VREF脚用1欧电阻接1uF电容,1欧电阻在此是何作用?

1.png

4、单端输入是A,还是B?还是其他?

5、我的信号频率小于500kHz,ADC采样速率20M,12位,可否用AD8338如下驱动?

結果