已回答假定已回答

ADCMP551的LVPECL输出信号无法端接到合适的能够和其他LVPECL接收器连接的电平

carnby 在 2015-3-27 詢問的問題
最後回覆由jimeng於2015-4-2提供

    各位朋友们好!

    我目前使用ADCMP551实现时钟信号的过零比较,需要差分输出。

    基本上所有的LVPECL都工作在3.3V和2.5V的电平,这种情况下,LVPECL输出信号端接到1.3V或0.5V的电压。

    在我的工程中,ADCMP551的VCCI工作在5V,按照文档中的要求,VCCO-VCCI的范围为-0.2V到2.3V。这样,VCCO的可能范围只能在4.8V到7.3V之间。显然,如果使用这样的VCCO,ADCMP551输出的LVPECL信号就只能端接到2.8V到5.3V之间的电压。这样端接的信号是不能连接到其他LVPECL接收器的,因为基本所有接收器都默认发送端的电压是3.3V或2.5V。

    是ADCMP551的文档写错了,还是我理解错了,或者有别的解决方案?

結果