已回答假定已回答

平方律检波器AD8363使用中遇到的问题求教,望大神给予解答,谢谢

hitlantian 在 2015-3-31 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-4-21提供

根据AD8363的datasheet,引脚VSET是用于控制芯片内部的VGA的,其取值范围如下

另外,在datasheet的Figure 3中,VOUT和VSET相连,当PIN由-60dBm变化到10dBm时,VOUT的电压大约为0~3.6V,这样的话VSET的电压不是超出范围了吗?

还有一点,我想将VSET接一个固定电压,如VSET=1.2V,VTGT=1.4V,现在的VOUT应是一个什么样的形式?下图中VOUT引脚处的放大器的增益是多少,该怎么分析?

結果