已回答假定已回答

AD9361在FDD模式下配置为1R1T收发,解调数据码率10M出现问题?求解

truy203@163.com 在 2015-4-2 詢問的問題
最後回覆由decapton.wang於2015-4-17提供

1.我的配置如下图   :此为FDD模式下1R1T配置,用于接收解调10M的数据码率,配置后发现无论怎么改变接收信号的强度解调都会出现乱码,,而在配置为TDD模式1R1T接收时,10M数据码率接收解调正常。

2.从给的资料里面可以看到,当配置为1R1T,DDR,FDD,Dual Port 时,此时DATA_CLK最大时钟可达到60M,即一个时钟可以取一个I和Q信号,理论上10M码率是应该能正常解调的。 

1.png2.png

結果