已回答假定已回答

多片AD9361载波同步频率范围

ProNick 在 2015-4-3 詢問的問題
最後回覆由lizhuo於2017-3-10提供

Hi,ADI

我们现在在做一个5.8GHz的多通道接收机系统,需要多片AD9361之间载波相位同步

我在AD9361的userguide UG570 page19,发现ad9361的external LO只能支持70MHz至4GHz?我的理解是否正确

如果我希望使用5.8GHz的本振同步,有方法实现吗?

結果