已回答假定已回答

AD9516-4二次上电后无时钟产生

hahawenkai 在 2015-4-7 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-26提供

你好,ADI工程师,我现在想用AD9516-4时钟芯片产生一个200M的时钟,给FPGA用。当我单独测试AD9516-4时,能够产生200M时钟,并且多次上电依然可以,但是当我把fpga及其外围电路焊好后,AD9516-4就没有时钟信号产生了,而且很奇怪,只有上电第一次可以产生时钟,二次上电后就无时钟信号产生。我测过它的电流,有时钟信号时电流为0.59A,无时钟信号时电流为0.6A。能否麻烦帮我分析下:我怀疑是电流的原因或者是把FPGA焊上过后,一些电磁干扰影响AD9516-4的工作(这种影响因素太小了)。麻烦工程师帮我分析下问题出在什么地方,谢谢

結果