已回答假定已回答

ADV7441 DVI 采集1080P60 DVI信号,图像出现条纹

greentea 在 2015-4-8 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2015-4-13提供

大家好:

      我们使用7441采集某个DVI 1080P60的信号时,图像出现活动的横纹,见附件

 

      因为是视频源强制输出信号,故没有配置EDID,以下是配置

 

Disable HPD

Disable Porta

Enable  Porta

Enable  Porta

write_add(0x3,0x9);//设置输出格式16bit、422 16位接口
write_add(0x5,0x6);//选择主模式,HDMI-GR
write_add(0x1D,0x40);//外部的晶振频率=28M,DISABLE TRI_LLC
write_add(0x47,0xA);
write_add1(0x9a,0xff);//
write_add(0x68,0xF0);//ypbpr out
write_add(0x6B,0xF3);//write_add(0x6B,0xE3);//mode6
write_add(0xBA,0xA0);//Enable HDMI and Analog in
write_add(0x73,0xCD);//
write_add(0x74,0xC4);//
write_add(0x75,0x01);//
write_add(0x76,0x00);//
write_add(0x7B,0x2f);//Outputs progressive timing
write_add(0x81,0xD0);//Enable GR_AV_BL_EN
write_add2(0xF0,0x10);
write_add2(0xF1,0x0F);
write_add2(0xF4,0x20);

这个配置采集其他信号都是好的,但是这个1080P60的信号有问题。

我们度了hdmi map

0x6:0x81

0x7:0x57

0x8:0x80

0x9:0x4

0xa:0x38

 

请问专家,这可能是什么原因?

附件

結果