已回答假定已回答

AD9361做双收配置,RX2A要比RX1A好

nielinxin@126.com 在 2015-4-10 詢問的問題
最後回覆由Charles.Guo於2015-4-21提供

专家你好:

我用AD9361配置到双收模式,TDD模式、频点666MHz,COMS模式、单延采样,使用AGC。其余配置都是参考AD9361配置软件生成的脚本设置的。遇到下面问题:

 

使用射频信号发生器发出一个500KHz的单音信号,采集信号到电脑上用MATLAB分析。其中RX2A接受到的信号要好于RX1A接收到的信号。

如下图所示RX1A和RX2A信号的功率谱。我试了好几块AD9361板子,都是这样的问题。这是我哪里的配置存在问题,导致这种问题的发生?

rx1a.PNGrx2a.PNG

結果