已回答假定已回答

AD5761R内部参考电压示波器万用表测试均为0.728V

eaglesky521 在 2015-4-14 詢問的問題
最後回覆由llyygg於2015-11-20提供

您好,在使用AD5761R这块芯片时,设置控制寄存器为内部参考电压,并且Vref这个管脚也通过了10nF电容接地,但是我在使用示波器或者万用表测试时,该芯片这个管脚一直输出的是0.738V,不是2.5V,导致Vout无论怎么设置输出都是-0.6V左右。请问我应该怎样检查出现这个问题的原因。令:对于控制寄存器中CV[1:0]和PV[1:0]这几位的设置还是不太清楚,zero scale,midscale,full scale 都是针对什么参考而言的呢?请大家帮帮忙分析分析吧,谢谢!

結果