已回答假定已回答

两片AD9910同步问题请教

cuau 在 2015-4-15 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-5-11提供

各位专家好,

请教一个小问题。

 

项目在使用两块AD9910/PCBZ 开发板,均为PC直接控制模式,均工作在扫频模式下,两路输出一样的循环扫频信号(起始频率,终止频率,步长 delta f , 跳变时间 delta t 均一致 )2.5MHz~ 2.8MHz

现需将两块AD9910/PCBZ开发板同步

 

具体要求是:主板开始输出后,从板需要延迟大概0.5ms 才能开始输出

 

我查阅了AD9910和AD9910/PCBZ 的datasheet ,发现同步模块的时延都是以150ps 为单位,貌似同步时钟信号输入输出延时最多只有64(32+32)个150ps,所以这个时间还是不够的。

 

所以请问:

 

1. 这个150ps的时延单位是固定不变的还是说是基于1GHz外部参考频率得出的?如果是后者的话,是不是降低开发板参考主频,这个时间单位150ps会相应变长吗?

 

2. 如果问题1答案是前者的话(即固定150ps不变),那么单靠两块开发板同步要实现0.5ms的延时同步可以做到吗?可以做到的话怎么做?

 

2.若2的答案否定,那是否可利用FPGA开发板做时钟延迟再同步两块AD9910/PCBZ板?或者有什么好的辅助模块可以更容易实现吗?求推荐。

 

致以深深谢意,希望尽快得到详尽的指导!

結果