已回答假定已回答

AD5663设计问题

finn.guo@excelpoint.com.cn 在 2015-4-18 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-4-20提供

现在使用一款AD5663的DAC芯片,芯片/LDAC强制接地,/CLR接电源正极(5V),SPI通讯波形示波器查看正常,

  现在问题是:

  软件流程为:

  1、/SYNC置高(手动操作,使用IO口配置),之后/SYNC变低(手动操作,使用IO口配置),发软件复位命令0X2F0000;

  2、/SYNC置高(手动操作,使用IO口配置),之后/SYNC变低(手动操作,使用IO口配置),发POWER DOWN命令0X200001;

3、/SYNC置高(手动操作,使用IO口配置),之后/SYNC变低(手动操作,使用IO口配置),配置LDAC寄存器为同步模式命令0X300001;

4、/SYNC置高(手动操作,使用IO口配置),之后/SYNC变低(手动操作,使用IO口配置),发软件复位命令0X00AAAA或者0X18AAAA,A通道输出电压没有变化(0V左右);

  5、反复测试1--3,输出没有变化。

結果