已回答假定已回答

关于AD5933评测板技术问题

tigerban 在 2015-4-20 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-4-24提供

尊敬的技术支持工程师:

您好!我们于年前购买2AD5933 eval board,我们已经对板子做了一点校验工作,但是随板附带的应用软件并不能满足我们的测试流程需要,因此我们打算自己开发一个适合我们使用的应用测试程序,我们从贵公司网址下载了43927441547743AD5933_OpenMktAppsSoftware_Rev1.0_2007_febuary .zip,解压缩之后利用VB6.0进行了一些调试,但是存在下面二个问题。第一个就是导入AD5933 Rev 1.0.vbp之后,程序界面不能完全导入,Form1出现下述提示。

Line 569: Cannot load control Strip2; license not found.

Line 630: Cannot load control Strip1; license not found.}

第二个问题就是编译程序出现"Firmware failed to download-Check USB connections".{请注意,利用贵公司提供的随机附带软件通过USB口试可以实现PC机与AD5933EVAL Board 连接,是没有问题的,这也证明AD5933 EVAL本身是OK的}。

我们这个项目拖延了很久了,希望能够尽快有些进展,我们希望得到如下技术支持:

第一:希望提供USBdriver 源代码,这个是在vb6.0环境下可以编译运行的;

第二:希望提供完整的、调试通过的AD5933 Rev 1.0.vbp,最好是在VB6.0是你们运行通过的;

第三:希望提供你们使用的 正确的开发VB平台,这样可以避免我们少走弯路。

我们热切盼望你们能够迅速帮助我们解决问题。

  谢谢

华南农业大学    班华

結果