已回答假定已回答

关于AD9957敲击后输出异常问题。设计CCI滤波器的工作原理的提问。

MiniGod 在 2015-4-22 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-26提供

麻烦问一下AD9957的CCI滤波器和普通的级联形式一样吗?只用到了加法器和取反器?然后溢出指示的是什么位置溢出,溢出后CCI滤波器输出什么信号?

 

 

1.问题描述:

板卡采用的是DA转换芯片是AD9957,在正常工作时,采用绝缘物敲击时会出现频谱变宽的现象。测量引脚20变高,指示CCI滤波器溢出。


2.试验结果:

1)异常时,不断电,频谱输出不可恢复。重新上电,可以恢复。

2)焊接经过检查不存在问题,用手用力按压芯片不存在问题。现在所有的板子只要敲击都会出现频谱变高的情况。

3)正常时和异常时从FPGA方面采数据和时钟都是正常的,敲击FPGA也不会出问题。用示波器测量DA上的输入时钟也没有问题。


3.配置说明:

模式为QDUC正交调制模式;输入信号为基带I/Q正交信号;输出为46.5MHz信号;带宽为20MHz;差值因子R=2;SYSCLK为248MHz,PDCLK为62MHz;数据同步采用PDCLK;没有使用PLL,已经屏蔽;没有使用SYNC同步模式,已经关闭。


4.问题现象描述:

1)正常输出(中心频率46.5MHz,SPAN=50MHz):

zhengchang.jpg

2)异常时输出(中心频率46.5MHz,SPAN=50MHz):

yichang.jpg

3)异常时输出(SPAN=1GHz):

yichang2.jpg

結果