已回答假定已回答

关于AD9235的使用稳定性问题

sma 在 2015-4-23 詢問的問題
最後回覆由sma於2015-5-4提供

向各位大师请教几个问题,我使用ad9235与fpga电路进行一个简单的最大值判断电路。一个类似正玄信号(周期性的)模拟输入,通过ad9235之后利用fpga在其最大值处进行一些操作。同时我通过在fpga中编程设一个阈值,滤除低于阈值的信号,程序不对这些值进行操作。

1)发现刚上电时,信号一直有,但是电路并未作出找到最大值得操作,而是工作大概10S后才能找到最大值稳定的工作。不知这是由于什么问题引起的?

2)我发现把阈值放低了的话,fpga会找不到最大值,而把阈值提高,最后又能找到阈值了,这是的确不合逻辑,这是否和ad有关呢?

結果