已回答假定已回答

From: ayh1888@sina.com [mailto:ayh1888@sina.com] Sent: 2015年4月23日 13:39 To: China.Support Subject: AD7192 技术问题     你好   我现在用AD7192 , 做电子称   用伪差分4路,增益为1,单极性;测得的连续输出在状态寄存器的低三位为111 和101时数据是对的,而在110和100则不对   是否需要校准,我用参考电压为2.5V,用AD421芯片产生   请帮忙解析一下,我用示波器可以观察到,

安彦虎 在 2015-4-27 詢問的問題
最後回覆由cdeng於2015-4-30提供

我现在用AD7192 , 做电子称

用伪差分4路,增益为1,单极性;测得的连续输出在状态寄存器的低三位为111 和101时数据是对的,而在110和100则不对

是否需要校准,我用参考电压为2.5V,用AD421芯片产生

请帮忙解析一下,我用示波器可以观察到,在输入为0V,则在110和100有比较大的输出大约14-15位的样子,肯定是不正确的

如何更改设置呢

我的设置如下:communication register 0x10  0x80  0xF0 0x08

communication register 0x08  0x10 0x0f  0xff

結果