已回答假定已回答

AD9854输出正弦信号时外部时钟倍频设置问题?

AD9854 在 2015-4-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-2提供

    在下是AD9854新手,在做2013年全国大学生电子设计大赛的过程中,要求产生1MHz到40MHz的扫频信号。我用的是20MHz的外部晶振。倍频部分我是这么改的。不知道哪里有问题,好像系统时钟频率并没有设置成功,希望有懂这个的人指点一下。

1、增加一个15倍频的外部晶振宏定义

    QQ图片20150428145053.png

2、更改倍频范围为PLL_Range_EN,并且设置为15倍频

1.png

3、将设置频率的函数SetAD9854Frequency()系统时钟更改为 #ifdef    SYSTEM_CLOCk_300MHZ

2.png

    然后我编译出来进行实验,在2.5MHz左右波形显示就不正常了。结果如下图所示,我想知道是我更改AD9854的系统时钟有错误么?4.jpg

結果