rourou

问题分享:ADF4350输出与寄存器配置不一致

rourou 在 2015-4-28 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2015-4-28提供

(转自EDN论坛http://bbs.ednchina.com/FORUM_POST_33_520160_0.HTM




问题:

ADF4350寄存器配置输出2.5GHz,采用巴伦输出,上电后,锁定指示灯亮了,频谱仪测试输出为834MHz,1.6GHz,2.5GHz,而且2.5GHz信号功率较小;我将程序下载到师兄以前做的板子上,正确产生了2.5GHz信号(834MHz和1.6GHz信号也不存在了),我检查了ADF4350各个端口的电压,师兄的CPout端口为1.01V,我的CPout端口为1.92V,其他端口大致相同,求教,如何进一步调试

 

 

ADI专家:

对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中INITIALIZATION SEQUENCY章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。

結果