已回答假定已回答

AD9826使用问题

1257646262@qq.com 在 2015-4-30 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2015-10-12提供

正在做光电转换的课题,使用到的模数转换芯片是AD9826,配置时序如下,不知道对不对。

这是总览:

总览.png

这是写的时序:

写时序.png

 

这是读的时序:

读时序.png

采用2通道SHA模式,ADCLK频率是12.5MHzSCLK频率是10MHz,现在的状况是写寄存器的时序用Chipscope抓取后正确,但是读的时候用Chipscope却抓取不到。不知道我读寄存器的方法对不对,读的时候使SLOAD置低电平,在SLOAD为低电平期间,先使SDATA置高电平,再写入寄存器地址,如要读取配置寄存器则写入000,然后进行读取(是否还需要写3个低电平无效位),读的数据全都是0。。。。这是寄存器没有写进去还是读寄存器的方式不对

现在项目进行不下去,不知道是时序不对,还是硬件上的问题,所以想确定一下读写配置时序,对的话再考虑硬件上问题


結果