已回答假定已回答

关于三轴加速度计 倾角测量 校准的问题,adi技术支持也困惑

quan_heimin 在 2015-4-30 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2015-5-22提供

我们往往听到这样的回答:

      “这个校准的过程是手动的(类似手机上的传感器校准),把模块水平放置(这个水平也只是个大概,如果要求高的话,还需要其他仪器辅助),那么x轴和y轴的度数应该为0g”,然后校准...........

      但这样的回答并不让人满意,下面三个问题一直困惑我:

  

    1.如果要求高的话,采用什么仪器辅助,有具体的仪器和操作方法吗?

    2.大致水平放置能用来校准的理论依据是什么,精度如何?

    3.如果要用ADXL345来精确测量加速度计相对地平面倾角该如何校正呢? 有人说过用fip g,这种放置方法就能解决问题吗?我一直很怀疑

 

    我想上述3个问题一直困扰着很多人!麻烦管理员帮我把问题置顶,谢谢。

結果