已回答假定已回答

AD2S1210模式选择与配置寄存器问题

frank_adi 在 2015-4-30 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-5-5提供

在使用AD2S1210作为电机控制的旋变解调时,为了引出正交A,B脉冲和位置信号,首先设置A1=A0=1,使进入配置模式下,然后改变输出A,B脉冲的分辨率为10位,写寄存器地址0x92,数据0x72。然后,设置A1=A0=0,进入普通模式位置输出,就可以通过SPI,持续接收位位置信号。

遇到的问题是:在配置模式下,系统默认A.B脉冲分辨率(EnRES0, EnRES1)不超过数字输出的分辨率(RES0,RES1),我数字输出分辨率选为14位分辨率,则系统默认输出A.B脉冲分辨率是14位。在配置模式下改成10位后,改变A1,A0进入普通模式后,A.B脉冲分辨率又恢复为14位,请问,是否从配置模式下进入普通模式时,配置模式下写入寄存器的值被恢复成系统默认值?@

結果