kun@

超级发烧友分享:N张大碟视听AD8620有感

kun@ 在 2015-5-5 建立的討論區
最後回覆由-eee於2015-5-12提供

最近玩音频运放,看到网友分享的AD8620试听评价,很发烧很专业! ADI的专家怎么看?大家怎么看?

http://www.erji.net/thread.php?fid=6



迎来了两只AD8620的运放,几经辛苦焊上镀金脚座后,便迫不及待地插上cd机,现在谈一谈这对ic的听感:

 

开声用一张关正杰的黑胶系列《名曲选第二辑》的曲目15《渔舟唱晚》,一开场的海浪声后~接住的一段古筝,只“见”声音清澈,通透感十足,而且声像阔而深;人声部分展现出十分清晰而沧桑的线条感,而且声像大而不冲,感觉醇厚,声音非常干净耐听;低频表现也和人声、古筝一样,十分均匀,量感强烈而速度快,纵深感很好。

 

接着拿一张李云迪的《诙谐曲》,由于CD67本来就是一台速度慢的机,加上原来用的运放对高频有衰减修饰,让机子听起钢琴来十分不爽,总的来说就是混和朦;这次AD8620的感觉的确让人吃惊,钢琴高音部变得清晰得多,整体和低音部衔接非常紧凑,每个触键的声音基本做到干净,当然受制于本身dac速度慢的特点触键依然没有多比特机的线条感清晰,不过由于衔接得好,而且低频不混,最关键是高频没有冲,所以听起来反而很均匀舒服。

 

接着拿蔡琴的大路试音碟《民歌蔡琴》,选了三首来听,分别是出塞曲,渡口和恰似你的温柔,结论是齿音控制非常到位,吉他的声音延伸很舒服,人声暖而甜,声像阔而深;尤其低频的空间感非常的强烈。

 

紧接着拿了新买不久的索提《贝九》,马兰士的机由于受制于1bitDAC,所以普遍感觉听交响曲非常没感觉,最主要也是由于原来运放大动态混的原因导致。结果这次试听可以说吓我一跳,第四乐章一开场一段鼓声震得家里的小狗都竖起耳朵,可以明显感受出这对ic低频控制非常好,干净清晰,音场宏大,甚至比AD827的音场有过之而无不及,而且人声部表现得相当舒展,关键没有冲而破坏音乐性,与乐队的整体感觉控制的非常的均衡。

 

接着陆陆续续试听了shaham的小提琴录音和老罗,王健的大提琴录音,感觉都相当好;小提琴音色圆润,延伸自然流畅;大提琴醇厚,干练,运弓的细节呈现非常自然均匀,总体耳感非常舒服。

 

结案陈词:

AD827AD8620两款运放的音响性能都不错,不过比较之下,最好表现还是AD8620,它基本有前者的所有优点,而又没有它的缺点,AD8620整体音色属于厚声的类型,三频的分布相当均匀,层次感清晰,没有听出这块ic刻意对那个频段进行过修饰。

AD8620的音场非常好,解释力高,绝不在比它带宽更高的AD827之下,而AD827明显的缺点就低频速度过快,导致听感空散,中频有明显的凹陷感,而高频由于速度快,所以高频声音冲,比较不耐听,大动态时三个频段衔接非常脱节,正是这点让人无法满意,而相比之下AD8620在大动态表现下的三个频段衔接就非常自然紧凑。

 

AD8620是一款非常成功音频系统运放IC,实际使用的确非常适合用于音频系统,音乐味和解释力性能都让我非常满意,建议大家有动手能力的不妨试试,真的很满意,连八达厂李师傅听完都说这对运放听不出瑕疵来,插了以后就肯定拆不下来,呵呵。

結果