已回答假定已回答

AD9788SPI通讯无应答

suhang1994 在 2015-5-6 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-15提供

按照芯片手册中的电路做了块板子,经检查,各路电源均正常,基准输出正常。

然后接上FPGA用NIOS的硬件SPI调试,读数据始终不成功(所以也不知道写寄存器是否成功)。

之后换STM32使用三线SPI,也读不回来数据

下面是SPI波形,请各位看看有什么问题

1.jpg

输入寄存器0x00,数据0x82

2.jpg

写完控制字后读0x80,并未返回数据

3.jpg

CS信号,应该没问题

另外问一下芯片手册中的

DAC CLOCK INPUT (REFCLK+, REFCLK–)

 

Differential Peak-to-Peak Voltage 400 800 1600 mV

是指两个差分电压相减的峰峰值还是单路差分的峰峰值

結果