已回答假定已回答

AD7606  输入模拟量最大采集到1.25V 什么情况会导致这种现象?

dd20080808 在 2015-5-8 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2015-5-12提供

最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)  或者最大到+-2.5V(量程设置为+-10V),5v量程 到1.25V时 数字最大到8192,再往上就溢出,又重新0往上了 ,高手帮忙看看什么问题,拜谢    

結果