已回答假定已回答

AD2S83APZ出现了13位的分辨率,不解

hapday1 在 2015-5-8 詢問的問題
最後回覆由nandin於2015-5-19提供

  新购了一个AD2S83APZ,调试运行时,外部配置及程序设置精度14位,但是其解码数值只有13位,最高值为0x1FFF。该硬件电路板原来的AD2S83AP解码器以及另一个相同电路板上的AD2S83APZ,也做过实验,同样的配置,同样的程序,电机每转一周解码值从0x0000到0x3FFF,只出现一个零点。而新购器件电机每转一周出现两次零点,数值变化从0x000到0x1fff后跳变为0x000,之后逐渐增至0x1FFF。

        硬件电路中:DB1~DB8高低位分时复用输出,检测电路无虚焊现象。

        我用的AD2S83的型号及批号信息如下:

AD2S83APZ

#1451

AL53387

結果