已回答假定已回答

ADAU1442路由问题(紧急求助等待中)

1085539476@qq.com 在 2015-5-10 詢問的問題
最後回覆由j.mo於2015-5-20提供

请教专家:帮我解答现在遇到的问题

     1,我使用SPDIF IN 的端口时候只能有:ASRC0,ASRC1,ASRC2,ASRC3 被锁定,其他的(ASRC4-7)没有锁定信号,

同样用Serial 0端口(SDATA-IN0;BCKL0;LRCK0)输入信号的时候只能锁定ASRC4-7,其中ASRC0-3就失锁。这是什么原因导致的?

     2,现在我需要输入为(pin : SDATA-IN0;BCKL0;LRCK0)接收信号,输出8路给DA转换器(如图1 Pin配置全为IIS)请问如何配置路由矩阵的寄存器?

     3,如图2,DSP中输出的24个I/0输出的8个被使用,那么面对DSP硬件资源中对应的I/O 是那些端口?(全使用IIS ,TDM2)

 

 

 

图1:硬件原理图

DSP输入输出情况.png

 

 

图2:   输入输出情况在SIGMASTUDIO里的配置

IO接入.png

图3:

lock.png

串行.png

路由.png

时钟域.png

結果