已回答假定已回答

ADAU系列芯片选型

王大贱 在 2015-5-12 詢問的問題
最後回覆由j.mo於2015-5-19提供

现在打算采用ADI的ADAU系列的芯片进行网络上语音传输(多人聊天)的设备开发。

功能:下位机采集语音信息,进行语音编码,然后通过网络模块将数据传输到上位机,上位机讲讨论组内的语音进行混音,然后下传至各下位机,下位机进行解码和播放

 

需求:

1、希望ADI的官方技术工程师帮助进行芯片选型

2、介绍或给出ADAU芯片进行编码\解码的算法(如果算法是SigmaStudio自带的,请指出)

 

谢谢!

結果